Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Välkommen till framtidens ogräsbekämpning

Weedingtech tillverkar Foamstream, det prisbelönta herbicidfria ogräsbekämpningssystemet som erbjuder det mest effektiva alternativet till traditionella kemiska herbicider. Produkten är nu för första gången kommersiellt tillgänglig för service- och vattenbranschen. Det utrotar ogräs genom en exakt applicering av hett vatten och skum. Ta reda på hur din organisation kan dra nytta av den här spännande nya tekniken redan idag.

Foamstream

Serviceföretag

Vattenföretag

Leverantörer

Så fungerar Foamstream

Vi har samarbetat med branschexperter i världsklass för att utveckla Foamstream, ett biologiskt nedbrytbart skum bestående av naturliga växtoljor och sockerarter som i kombination med hett vatten kan används med precision på ogräs.

1. Värme appliceras på ogräset i form av skum och hett vatten
2. Skummet fungerar som en filt och gör så att värmen bibehålls på ogräset tillräckligt länge för att oskadliggöra det
3. Ett vätmedel i skummet skyndar på överföringen av värmen till ogräsets cellväggar
4. Ogräset dör inom några minuter
5. Vid upprepad användning kan pålrötterna behandlas i de fall dessa behöver utrotas

Läs de senaste berättelserna från våra kunder

  • Foamstream är nyckeln till giftfri ogräsbekämpning i Sverige. Den ger oss möjligheter att obehindrat jobba i miljöer som har förbud mot Kemiska preparat och gifter.

    Fredrik Adén Säljare/maskinförare, Adén Golf & Trädgård AB

  • Foamstream har bevisat för oss att med regelbunden behandling kan minimera ogräs växtligheten På våra viktiga ytor som finns på olika underlag i Stockholm, detta på ett bra och ekonomiskt sätt.

    Arbetsledningen Kungliga Djurgårdsförvaltningen

  • Foamstream ger oss möjlighet att effektivt behandla Stockholms  ytor mot ogräs och på sikt utveckla Vårt företag.
     

    Magnus Adén VD, Adén Golf & Trädgård AB

Senaste nytt

Twitter

Några av våra partner